结果:找到"同轴射频 同轴",相关内容469条
  • 【机械设计】形位公差:圆度、圆柱度、同轴度、同心度等讲解
  • 形位公差简单讲解一、圆度提取圆周应限定在半径之差为t的两个共面同心圆之间的公差带内。二、直线度圆柱表面提取的棱边应限定于指定方向且间距为t的两条平行直线之间的公差带内。三、平面度是距离为公差值t的两个平行平面之间的区域。四、圆柱度提取圆柱表面应限定在半径差为t的两个同轴圆柱面之间形成的公差带内。五、同心度圆的提取中心应限定在直径为t的与基准同心的圆周所形成的公差带内。六、同轴度提取轴线应限定在直径为t的与基准同轴的圆柱面形成的公差带内。七、垂直度提取轴线应限定于直径为t且垂直于基准面的圆柱面形成的公差区域内。提取面应限定在间距为t的且垂直于基准轴线的两个平行平面之间形成的公差带。八、圆跳动(...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 行位公差 圆度 圆柱度 心度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-07 09:44:00
  • 同轴射频电缆里,注塑式网尾与热缩管网尾有什么区别?
  • 这个问题我们可以直接看图对比:一、热缩管网尾同轴线缆如图1所示,热缩管通过包裹出线口,减轻线缆所受的作用力,降低了线缆与连接器接合处的压力。RG179同轴线缆,BNC公/BNC公这一款使用压接型75欧姆BNC公口连接器进行端接,以获得耐久性、阻抗匹配同轴线缆组件。镀金触点用于减少插入损耗。另外,RG179B/U同轴线缆具有绞合中心导体以增强柔韧性。二、注塑式网尾同轴线缆如图2所示,注塑式网尾凭借其坚固的结构设计,可达到出色的消除作用力效果。通过注塑工序,网尾、线缆、连接器的接合处贴合更紧密,同时,与热缩管网尾相比,配置注塑式网尾的线缆组件更美观、精细。超细线同轴线缆,BNC公/BNC公该同轴...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-12-29 16:46:00
  • SMA连接器为什么在射频同轴领域使用最广泛?
  • SMA连接器是一种广泛使用的半精度超小型RF和微波连接器,尤其适用于频率高达18GHz甚至更高频率的电子系统中的RF连接。SMA连接器有多种形式,公,母,直头,直角,隔板配件等等,使其能够满足大多数要求。它的超小尺寸也使它能够被使用,即使在相对较小的电子设备中也是如此。一、SMA连接器的介绍RG316同轴线缆,SMA公/SMA公SMA通常用于在电路板之间提供RF连接,许多微波元件包括滤波器,衰减器,混频器和振荡器。连接器具有带螺纹外部连接接口,该接口具有六边形形状,允许用扳手拧紧。可以使用特殊的扭矩扳手将它们拧紧到正确的密封性,从而可以在不过度拧紧的情况下实现良好的连接。第一个SMA连接器设...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SMA连接器 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-09-22 12:16:00
  • 嘉立创FA自制产品,平皮带,导向轴,同步轮产品全新上线
  • 现货产品2小时发货定制发货快人一步有工程师质疑:嘉立创PCB发货效率创行业奇迹,嘉立创FA机械配件来图定制发货的效率如何?嘉立创FA回复:FA继续秉承嘉立创集团衣钵,即日起机械配件定制服务全新升级。争取以高效的发货速度,继续服务好我们的每一位客户朋友。高效率:定制产品可享最快8小时发货。敢为人先|降本增效焕发新活力由嘉立创FA自制产品平皮带、导向轴、同步轮产品全新上线啦!库存商品发货效率:2小时定制产品生产效率最快:8小时定制产品档案平皮带简介平皮带也可称为平面传动带,其不仅可用作传动作用,也可用于物品的输送。在机器过载时,平皮带可在带轮上打滑,从而起到保护机械设备的作用。它本身包括普通平皮...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 平皮带 导向 步轮 发帖人:FA商城向工 发帖时间:2023-06-13 11:50:00
  • 工程师及机械维修必看:轴承原来是这么被“玩”坏的
  • 轴承老是坏?领导生气了怎么办?常见的轴承损坏问题分析及处理方法有哪些?在工作中经常会遇到轴承出现的剥离、烧伤、裂纹缺陷这些问题,该如何解决?100唯尔教育今天为大家分享这篇对于工程师及机械维修是有很大作用的文章。滚动轴承在使用过程中由于本身质量和外部条件的原因,其承载能力,旋转精度和减摩能性能等会发生变化,当轴承的性能指标低于使用要求而不能正常工作时,就称为轴承损坏或失效,轴承一旦发生损坏等意外情况时,将会出现其机器、设备停转,功能受到损伤等各种异常现象。轴承坏了,要先分析出坏的原因,然后再找到解决办法。因此需要在短期内查处发生的原因,并采取相应措施。轴承是损耗型的零件,只要一用就肯定会损....
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-29 11:32:00
  • 车细长轴的方法技巧,收藏备用!
  • 一、细长轴的定义:当工件长度跟直径直比大于20~25倍(L/d>20~25)时,称为细长轴。二、由于细长轴本身刚性差(L/d值愈大,刚性愈差),在车削过程中会出现以下问题:1、工件受切削力、自重和旋转时离心力的作用,会产生弯曲、振动,严重影响其圆柱度和表面粗糙度。2、在切削过程中,工件受热伸长产生弯曲变形,;车削就很难进行,严重时会使工件在顶尖间卡住。因此,车细长轴是一种难度较大的加工工艺。虽然车细长轴的难度较大,但它也有一定的规律性,主要抓住中心架和跟刀架的使用、解决工件热变形伸长以及合理选择车刀几何形状等三个关键技术,问题就迎刃而解了。三、使用中心架支承车细长轴在车削细长轴时,可使...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 长 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-29 11:27:00
  • 轴承常见损伤故障及解决方法
  • 通过总结轴承损伤的类型,发生问题时的使用环境,以避免类似情况再次发生。轴承损伤方式按下述图片分类,我们可以图片中显示的主要特征来判断轴承损伤形式。1剥离现象:运转面剥离,剥离后呈明显凸凹状原因:1)负荷过大使用不当2)安装不良3)轴或轴承箱精度不良4)游隙过小5)异物侵入6)发生生锈7)异常高温造成的硬度下降措施:1)重新研究使用条件2)重新选择轴承3)重新考虑游隙4)检查轴和轴承箱加工精度5)研究轴承周围设计6)检查安装时的方法7)检查润滑剂及润滑方法2烧伤现象:轴承发热变色,进而烧伤不能旋转原因:1)游隙过小(包括变形部分游隙过小)2)润滑不足或润滑剂不当3)负荷过大(预压过大)4)滚子...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-29 10:02:00
  • 轴承装配基础知识,决定轴承寿命
  • 滑动轴承的装配滑动轴承是一种滑动摩擦性质的轴承,特点是工作平稳、可靠噪声小、能承受重载荷和较大的冲击载荷,根据结构形式不同可分为整体式、剖分式和瓦块式等。(1)整体式滑动轴承的装配整体式滑动轴承俗称轴套,也是滑动轴承中最简单的一种形式,主要采用压入和锤击的方法来装配,特殊场合采用热装法,多数轴套是用铜或铸铁制成,装配时应细心,可用木锤或锤子垫木块击打的方法装配,过盈尺寸公差较大时则用压力机压入。无论敲入或压入都必须防止倾斜,装配后,油槽和油孔应处在所要求的位置。装配后变形的轴承,应进行内孔修整,尺寸较小的可用铰刀削,尺寸较大的则用刮削。同时注意控制与轴的配合间隙在公差范围内,为防止轴套工作时...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-25 11:31:00
  • 授权代理6688音频光纤同轴解码芯片,提供技术支持
  • 授权代理销售6688是一款接收并解码、数模转换的数字音频电路,它支持IEC60958S/PDIF,EIAJCP1201和AES3接口标准。深圳锦宏世纪科技李生18938047300Q:2881671130模拟部分集成插值滤波器、多bit数模转换器、输出模拟滤波器。6688含有数字去加重模块,可以工作在3.3V和5V下。这些特性使它成为DVD播放解码器、数字通信设备等无线设备的理想选择。产品特点:兼容IEC60958,S/PDIF,EIAJCP1201和AES3协议3.3V或5V工作电压4:1S/PDIF输入多路器32kHz到192kHz的采样频率范围低抖动时钟恢复支持差分或单端输入内置mut...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 音光纤接收盒子 6688 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-06-30 12:15:00
  • MS8422替换CS8422的音频光纤同轴解码芯片
  • MS8422N是一款24位,高性能异步采样率转换器,它集成了数字音频接口接收器,它支持IEC60958,S/PDIF,EIAJCP1201和AES3接口标准。音频数据由音频接口接收器或三线串行音频输入端输入,通过2个三线串行音频输出端输出。在软件模式或硬件模式下,可通过控制端口控制MS8422N。主要特点:深圳锦宏世纪科技李工18938047300QQ:2881671130SPI或I2C软件模式和单机硬件模式灵活的3线数字串行音频输入端两个可独立选择数据路径的串行音频输出端所有串行音频端口支持主从模式时分复用模式(TDM)4个通用输出端口(GPO)+3.3V模拟电源电压(VA)...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MS8422 兼容MS8422 音光纤解码芯片 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-03-28 11:15:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: